トータルステーションのサービスセンター校正とは何ですか?また、どのくらいの頻度で実施すべきですか?

  • 更新
サービスセンター校正とは、本体を包括的に点検し、機器が引き続き規定の性能許容範囲内で動作していることを確認するとともに、通常の操作では確認できない問題を特定するものです。一般的には、年に1回実施する必要があります。ご都合のよい時期に、最寄りのサービスセンターへ機器をお送りください。
 
一方、現場校正では、輸送、設置、日常的な使用中に発生する可能性のある小さなアライメントの変化を機器で補正できます。サービスセンター校正の間も測定精度を維持するのに役立ち、機器を日常的に適切に管理するうえで重要な作業です。機器の使用中は、定期的に実施する必要があります
 
サービスセンター校正では、次の項目を確認できます。
  • 規定の性能許容範囲に対する全体的な精度
  • 機械部品の摩耗または劣化
  • 光学性能および内部アライメント
  • ほこり、湿気、または環境への曝露による内部の汚染
  • モーター、駆動部、および可動アセンブリの状態
  • 長期的な性能に影響を与える可能性のある部品摩耗の初期兆候
  • 機器全体の状態および信頼性

現場校正は作業中の精度を維持するために不可欠であり、サービスセンター校正は機器全体の健全性を維持するために不可欠です。

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。