この記事では、HCLソフトウェアおよびトータルステーションのファームウェアを更新する方法とその理由だけでなく、タブレットのドライバーおよびWindows更新プログラムを更新する方法とその理由についても説明します。
HCLおよびファームウェアの更新:
安心してご利用いただくために:オンライン接続時、HCLは更新プログラムを自動的に確認します
- 新しいHCLソフトウェアバージョンがないか確認します。
- 新しいPLT 400ファームウェアバージョンがないか確認します。
- ユーザーマニュアルの更新がないか確認します。
- 利用可能な最新バージョンのHCLがタブレットにダウンロードされ、インストールされます。
- 最新のユーザーマニュアルがタブレットにダウンロードされます。
- 最新のPLT 400ファームウェアパッケージがタブレットにダウンロードされます。
- ファームウェアパッケージがタブレットにローカル保存されます。
- 次回Wi-Fi経由でPLT 400に接続したとき、HCLからツールにファームウェア更新をインストールするよう促されます。
- インストールが完了すると、ツールでは利用可能な最新のファームウェアバージョンが実行されます。
注: ファームウェアパッケージがダウンロードされ、タブレットにローカル保存された後は、ファームウェアのインストールを完了するためにインターネット接続は必要ありません。Wi-Fi経由でPLT 400に再接続し、指示が表示されたらファームウェア更新を実行してください。
自動更新について覚えておくと便利な注意事項:
- ソフトウェア更新がインストールされるたびに、HCLは新しいファームウェア更新が利用可能かどうかも自動的に確認します。新しいファームウェアバージョンが見つかった場合、ソフトウェア更新処理中にHCLがファームウェアパッケージをタブレットにダウンロードします。
- ファームウェアのダウンロードとインストールは、別々の手順です。まずファームウェアパッケージをタブレットにダウンロードし(手順1)、次にPLT 400にインストールする必要があります(手順2)。ツールのファームウェアバージョンは、ファームウェアパッケージがPLT 400ヘッドユニットに正常にインストールされるまで変更されません。
- タブレットでHilti発行の内蔵SIMカード(Swisscom SIM)を使用している場合、過剰なデータ使用を防ぐため、ファームウェアおよびソフトウェア更新のダウンロードがブロックされることがあります。更新をダウンロードできない場合は、タブレットをWi-Fiネットワークに接続するか、有効なデータプランのあるご自身のSIMカードを使用してください。
- PLT 300をご使用で、ファームウェア更新に関する情報をお探しの場合は、こちらの情報をご覧ください。PLT 300のファームウェア更新は、上記の自動ファームウェア更新処理には含まれません。
ソフトウェアおよびファームウェア更新の方法
ソフトウェアまたはファームウェアを更新する前に:更新の実行に使用するWi-Fi接続をタブレットが維持し、ヘッドユニットに接続されないようにするため、「ツールと接続」の設定で「自動接続」をオフにすることをおすすめします。更新が完了したら、いつでも再度オンにできます:
ソフトウェア更新のデモ
ファームウェア更新のデモ
手動更新の手順:設定 → システム情報 → 更新を確認
ソフトウェアおよびファームウェアの更新は、定期的に簡単に確認できます。設定の歯車アイコン(1)を選択し、「システム情報」(2)を押して、実行する更新に応じて「更新を確認」(3)を押してください。
ソフトウェアとファームウェアの違いは何ですか?
ソフトウェアは、ツールを動作させるために使用されるプログラムです。コントローラーのソフトウェアを更新すると、トータルステーションを動作させるための最新の機能と更新がタブレットに確実に適用されます。表示されているソフトウェアバージョン番号の横にある「変更履歴」リンクをクリックすると、インストールした更新のリリースノートを確認できます。
ファームウェアは、ヘッドユニット自体のハードウェアを制御する内部ソフトウェアです。タブレットはファームウェアのインストールを開始しますが、更新されるのはヘッドユニットの内部ソフトウェアです。
ファームウェア更新の頻度は高くありません(おそらく年に最大1回)が、ソフトウェア更新は四半期に1回程度行われることがあります。
ソフトウェアとファームウェアでは、更新処理にどのような違いがありますか?
ソフトウェア更新:
ソフトウェアを更新するには、「更新を確認」を押す前にインターネット接続が確立されている必要があります。インストール完了後、タブレットの再起動も促されます。
ファームウェア更新(PLT 400):
ファームウェアを更新するには、次の操作が必要です:
1. タブレットをインターネットに接続した状態で、「更新を確認」をクリックします。
注:インターネットに接続されていない場合(1)はエラーメッセージが表示されます。また、タブレット上のファームウェアファイルがすでに最新の場合は、その旨が通知されます(2)。タブレット上のファームウェアバージョンが最新であっても、ツール自体にそのファームウェアバージョンが適用されていることを確認するため、ツールに接続する必要があります。
2. ダウンロードを促すメッセージが表示されたら「OK」をクリックし、ダウンロードが完了するまで待ちます。
注:ファームウェアのダウンロード後も、ヘッドユニットにファームウェアがインストールされていることを確認する必要があります。
3. 完了すると、更新をツールに送信するよう促されます(1)。
まだツールに接続していない場合は、「キャンセル」を押し、後でツールに再接続したときにファームウェア更新を実行できます(2)。
注:「キャンセル」を押しても、サーバーからダウンロードしたファームウェアファイルは削除されません。ツールに再接続すると、ファームウェアをインストールできる状態になっています。ファームウェア更新のダウンロード後にツールへ再接続する方法は、通常のツールへの接続方法と同じです。
4. ツールがファームウェア更新を完了するまで待ちます(1)。
ファームウェア更新が完了すると通知されます(2)
5. ツールを再起動し、通常どおり再接続します。
この処理中はタブレットまたはトータルステーションの電源を切らないでください。また、ファームウェア更新を完了するには、タブレットとツールの両方で少なくとも50%のバッテリー残量が必要です。
PLT 300のファームウェア更新情報
PLT 300のファームウェア更新は非常にまれです。PLT 300を使用している場合、ファームウェアはすでに最新であると考えて差し支えありません。まれに更新が必要となった場合は、専門担当者から事前にご連絡します。
2026年時点での最新ファームウェアバージョンは(製造日に応じて)1.1.28および1.1.33です。いずれも完全に最新の状態とみなされます。
WindowsおよびPanasonicの更新情報
Windows更新を実行する
以下の画面に示すように、「スタート」 > 「設定」 > 「Windows Update」 > 「更新プログラムのチェック」に移動します。Wi-Fi接続中にこれらの更新を実行し、指示が表示されたらPCを再起動して、すべての更新プログラムがインストールされるまでこの処理を繰り返します。
注:初期設定後はWindows更新の頻度は低くなりますが、時間があるときに確認することをおすすめします。ツール、タブレット、Bluetooth、Wi-Fiがすべて正常に連携して動作するために重要なドライバー更新が含まれている場合があります。
Panasonic PC Hubの更新を実行する
次にPanasonic PC Hubを開きます:
「システム更新」 > 「更新プログラムのチェック」に移動し、「すべて選択」を選択してから「インストール」を選択します:
これらのシステム更新により、タブレット自体のPanasonic固有のドライバーおよびソフトウェアが最新であることが確認されます。これらは、ツール、タブレット、Bluetooth、Wi-Fiがすべて正常に連携して動作するためにも重要な場合があります。
関連
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。