ステーション設定および計測アプリケーションにおいて、緑色のレイアウト円は何を表しますか?

  • 更新

緑色のレイアウト円は許容範囲のガイドです

基準点または基準線のステーション設定を行うと、トータルステーションはまず、計測した基準点または基準線がデジタル設計に対してどの程度正確かを確認します。計測誤差がどれほど小さくても存在する場合、基準点の計測値を使用してアプリケーションを実行できる精度レベルが計算されます。

基準点または基準線でステーション設定を行った後に表示される緑色の円は、設定した許容範囲内で作業できるエリアを表します。2Dレイアウト設定で4mm(計測値の差を4mm以内にしたいという意味)に設定している場合、ソフトウェアは、その精度レベルで確実にガイドできるエリアのみを緑色にします。

つまり、この範囲外では、希望する精度を達成できる可能性が低くなります。逆に、緑色の円で示されたエリア内にいる場合は、この精度を達成できると合理的に期待できます。

この緑色の円は、他のアプリケーション、特にポイントレイアウト、ラインレイアウト、計測と記録でも重ねて表示できます。最適な精度を確保するための便利な基準となります。

注:この精度の推定では、精度に影響する可能性のあるその他の要因(プリズムポールの水平調整、地面へのマーキングミス、その他の手順上の誤差を引き起こす可能性のある要因など)は考慮されません。

円を有効にする方法

ステーション設定中に緑色の円(推奨計測エリア)を表示するには、許容範囲設定で有効にしてください。

他の計測アプリケーション内で緑色の円を表示するには、CADビューの画面とビューの設定で有効にしてください。

レイアウト円が役立つ例:

不適切なステーション設定を簡単に確認する:

以下の例を見てみましょう。ソフトウェアは、ステーション設定が最適でない可能性があることを示しています。

2つの基準点を計測しました。画面右下に「レイアウト許容範囲」が10mmと表示されています。2つの基準点のみを使用し、計測の精度に基づいて、ソフトウェアは、トータルステーションが円で示された狭いエリア内でのみ10mmの精度でガイドできることを警告しています。それ以外のエリアでは、精度が低くなる可能性があります。

このステーション設定を使用すべきでしょうか?おそらく使用すべきではありません。より適切な基準点の設定を見つける必要があります。

次に、許容範囲を4mmの精度に変更するとどうなるか見てみましょう。

ソフトウェアはレイアウト円を表示できません。これは、現在の基準点の設定では4mmの精度でレイアウトするには不十分であることを示しています。

基準点が精度の可能性に与える影響を簡単に確認する:

ここでは、上記の例に基準点を追加するとレイアウト円がどう変化するか見てみましょう。2Dレイアウトの許容範囲設定は4mmのままにします。

以下では、現場周辺の8つの異なる基準点を計測し、4mmの精度要件を維持できる場所を示すレイアウト円が表示されています。

6mmの精度を維持したい場合のレイアウト円は次のようになります。

レイアウト円を最適化するには?

正確な基準点を用意することに加えて、ソフトウェアにはレイアウト円を可能な限り最適化するための便利なツールが用意されています。

基準点を計測したら、右上の「計測」タブに移動します。計測した各基準点と、それらの間の偏差値が表示されます。簡単に説明すると、これらの偏差値は、基準点の計測位置をデジタル設計に「適合」させるために、ソフトウェアがその基準点の位置をどの程度調整する必要があったかを示します。

デフォルトでは、ソフトウェアは計測したすべての基準点を使用して、作業するレイアウト円を計算します。ただし、精度が低い可能性があり、計測やレイアウトの精度を損なっている基準点を、手動で削除したり、ソフトウェアに自動的に判断させたりできます。

たとえば、上のリストから「最適な選択を提案」をクリックして、ステーション設定の計算から計測精度の低い基準点をソフトウェアが削除できるか確認してみましょう。

 

 

表示されているのは、指定した基準点を使用して可能な限り高い精度でレイアウトできる基準点をソフトウェアが見つけた結果です。レイアウト精度を4mmに設定すると、現場全体を自信を持ってレイアウトできます。

レイアウト許容範囲の設定は、レイアウト時の精度にどのように影響しますか?

トータルステーションは、ツールで設定した許容範囲に関係なく、常に可能な限り高い精度でガイドします。許容範囲設定には、主に次の2つの機能があります。

  1. 作業中にアプリケーションを緑色または赤色に変化させ、計測値が設定した許容範囲内か範囲外かを視覚的に示します。

    • たとえば、レイアウト時の許容範囲を6mmに設定した場合、下のスクリーンショットのように、位置を示す十字線はポイントから6mm以内に入った時点で緑色に変わります。

  2. ステーション設定のプロセス中に、設定した許容範囲内に収まる現実的な作業エリアを表示します(この記事で説明している内容です)。

許容範囲に関係なく、ツールは、ツールで実行したステーション設定を基準として、ポイントの計算上の「0」位置まで常にガイドします。ただし、これらのポイントの計算位置にずれがあるかどうかは、エンドユーザーがツールを正確にステーション設定し、作業中もその精度を維持するためにどれだけ注意を払うかに左右されます。

精度に関する詳しい情報については、こちらの記事をご覧ください。

この記事は役に立ちましたか?

4人中3人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。