傾斜センサーのキャリブレーションに関する自動キャリブレーションパラメータチェック

  • 更新

キャリブレーションパラメータチェックの説明

自動キャリブレーションパラメータチェックは、PLT 400を使用する際のキャリブレーションの復旧または再キャリブレーションに関連する、HCLソフトウェア内の機能です。

 
これは、ツールが正確な結果を継続して提供できるように設計された通常のシステム保護機能です。
 
この新しい保護機能により、ツールが常に以下を正しく認識できることが保証されます。
  • 「水平」とは何か
  • 「水平方向」と「垂直方向」の角度がどのように定義されるか
  • 正確な高さの計算方法

このメッセージが表示される理由

これらの値を計算するセンサーは、製造時に設定された内部キャリブレーションパラメータに依存しています。まれに、ツールが次の状態を検出することがあります。
  • これらのパラメータが存在しない
  • または、完全には信頼できなくなっている
以前は、値を復元するためにツールを修理に出す必要がありました。
 
現在は、システムが自動的にメッセージを表示し、ツールを修理に出すことなく値を復元するための特定のキャリブレーションプロセス(約5分)の実行を促します。
 
影響:
  • 精度の確保と安心
  • ダウンタイムの短縮
  • 透明性

ガイド付きワークフローに従ってプロセスを完了してください。

1 - 「内部ツールの問題」を示すメッセージが表示され、ファームウェアの更新(その後にキャリブレーションパラメータチェックを実行)で解決できることが示される場合があります。「更新」を押してください。

ファームウェアの更新についてサポートが必要な場合は、この記事を参照してください。ファームウェア更新パッケージをまだダウンロードしていない場合は、インターネット接続が必要です。

2 - ツールのファームウェアが更新されると、キャリブレーションパラメータチェックの準備を開始するための画像が表示されます。プロセス全体の完了には約10分かかる場合があります。

3 - 画面の指示に従ってください。表示される指示は、ツールの設置方法によって異なる場合があります。通常は、次の操作を行う必要があります。

  • 振動を最小限に抑えた安定した台の上にツールを置きます。必要な振動レベルが許容範囲内になると、ソフトウェアに表示されます。
    • 注:この手順で「黄色の三角形」が表示される場合、振動は明らかに発生していますが、キャリブレーション手順に影響を与えるほど強くはありません。このメッセージは、今後の設置時に影響する可能性があることを認識しておくために表示されます。
  • ツールを2.25~3.6°傾けます。必要な傾斜に達すると、ソフトウェアに視覚的なガイドが表示されます。
    • 注:この手順で「黄色の三角形」が表示される場合、プロセスを開始するのに十分な傾斜になっています。「緑色」は最適な角度位置であることを示します。

4 - 「キャリブレーションを開始」を押して、ツールでキャリブレーションを実行します。完了すると、下の画像のように通知されます。作業を続行する前に、ツールの電源を切って再起動するよう促されます。

 

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。